This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:反激式变压器次级侧-缓冲器电路电阻器中存在加热问题

Guru**** 2544330 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955289/tps2373-4evm-758-flyback-transformer-secondary-side---heating-issue-in-the-snubber-circuit-resistor

器件型号:TPS2373-4EVM-758
主题中讨论的其他器件:TIDA-050023

大家好、

参考设计: -适用于 PoE PD 的6类低成本反激- TPS2373-3EVM-024

我们针对 PoE 部分采用了相同的参考设计,并观察到 R47和 R48 (15E)电阻器与 D18并联时出现了发热问题。 测得的温度为65度。

连接下面的波形

1) 1)变压器引脚12相对于 GND。

image.png

2) 通过15E 电阻

image.png

您能否确认这 是预期行为还是问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电阻器的尺寸是多少? 尺寸很重要。 该电阻器会耗散功率、因此我们希望它比其他组件的温度更高。 但是、如果它太小、它将变得更热。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    电阻器尺寸与参考设计相同。

    在电路板温度上升的过程中,我们是否可以通过任何方法来降低此组件的温度? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    这是在满载期间吗?  

    与我们的参考设计相比、65度低于我们在电路板上看到的最高温度。  

     


    为了降低热性能、请为这些部件添加更多铜以散热。 电阻器尺寸足够大、不会成为影响因素。 您还可以考虑使用散热器。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    客户接受最高温度。  

    我们观察到、当使用 60W PSE 为电路板供电并在 POE 部分的输出端连接负载时。 我们在  电路板上观察到9.01W 的功率损耗。

    以下是观察结果。
    image.png
    这是我们的测试方法:-
    请告诉我您对此的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    9/60 = 0.15 ->因此、该设计在77%的负载容量下的效率约为85%。 距离 TIDA-050023不远。 如果您有任何其他问题、请查看测试报告并告知我!

    此外、对于新问题、您能否在 E2E 上创建新主题? 谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师