This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:无法重新启动放电的锂聚合物电池

Guru**** 2434580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958058/bq21040-fails-to-restart-discharged-lipoly

器件型号:BQ21040

我正在开发由锂聚合物电池供电的产品。 如果允许电池放电过远、则保护电路会关闭对电池的访问(@2.5V)。 将蓄电池端子提升至>3.4V,以使保护电路重新接通蓄电池并允许充电。 该产品具有由电池供电的小型微/无线电/音频电路、在正常运行期间消耗的电流不超过20mA。

BQ21040被设定为以75mA 的电流充电。 产品上有一个负载开关、当产品插入充电器时、该开关由充电器电压启用。 此开关可防止产品中的电池电压持续施加到电池充电端子。

我的问题似乎是、当电池保护电路打开并将产品插入充电器时、 充电器不能/不能使电池端子电压升高到足以启用保护电路中的连接、从而允许电池开始充电。 大约每3秒、BQ21040就会连续8次尝试快速启动电池充电。

有什么建议吗? 您是否还需要了解其他信息才能制定解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    欢迎使用 E2E!  

    这可能是因为当电池放电至低于2.5V 的电压时、BQ21040未提供足够的电流来闭合保护电路。 低于该电池电压时、BQ21040将提供预充电电流以预置电池。 这将是编程电流的20%、15mA 也是如此。  

    是否可以增加充电电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    可能是我的资格。 我仅对电池进行的测试似乎表明电池"重新开启"只是电压的函数、但我将进行测试并查看。 电池仅为75mAHr 电池、因此、目前我在1C 快速充电期间对其充电、因此电流限制为75mA。

    正如我提到的、有一个与电池并联的电路、我一直在用一个电池和一个电路进行测试、将每个电路插入充电站。 当仅测试电路时、大部分时间电源轨(VBAT)上的电压连接到充电器并跟随充电器电压。 但是、VBAT 电源轨有时不遵循正常的充电器电压、而是"下拉"至接近2至2.5V 的某个位置。 当我把这两者结合在一起时、这似乎更频繁。 当我尝试使用电池时、从未发生过这种情况。

    明天、我将尝试更高的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在这种情况下、您的电路会消耗比充电器提供的电流大得多的电流、从而导致充电器电压下降、如果电池也共享电池的输出电流、则肯定会出现这种情况。 在这种情况下、较高的电流也很可能有助于解决该问题。

    期待听到您的结果!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 非常感谢您花时间审查并回复我的询问。

    我采取了分治法。 我首先尝试将电池安装到充电器中、电池始终处于保护模式。 也就是说、电压始终达到3.4V、电池将唤醒。 接下来、我尝试为通常与电池并行但没有电池的电路供电、它像以前一样锁定、因此我知道不是电池导致了我的问题。 在完成其他几个分频和克服步骤后、我被带到输入开关电源、该电源接受电池并生成系统3.3V 电压。 当通过将其插入充电器施加电压时、电源似乎开始工作。 EN 引脚直接连接到电池电压 VBAT、因此没有延迟。 我在 EN 引脚上施加延迟(RC)、现在电池启动没有问题。

    请考虑这一点已解决、再次感谢您的帮助。

    谢谢、