This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:自动开启充电和放电 FET

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905028/bq28z610-r1-automatically-turn-of-charge-and-discharge-fets

器件型号:BQ28Z610-R1

  根据数据表的第8.3.13节、仅放电过载(AOLD)、充电短路(ASSC)、放电短路(ASCD)和安全单元过压会自动关闭 FET。

是否有办法使其他条件也自动关闭 FET、或者是否需要主机注意这种情况并手动调整 FET?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CHG 和 DSG 泵基于硬件和固件运行。 请查看 TRM 部分、了解有关其工作原理的保护。

    固件或硬件可以关闭 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    它希望确认 、当发现 FET 超出正确的温度范围时、无需 I2C 流量即可关闭 FET。  

    您能否确认数据表第8.3.14节中所述的此功能不能在软件中禁用、如果可以使用软件禁用此功能、如何确保您不会将此功能的控制权交给软件?  

    谢谢你

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    FET 根据模拟电路关闭。

    我建议我们在 EVM 上进行测试。 只需应用模拟短路条件并检查不带 I2C 通信的 CHG 和 DSG 引脚。

    希望这对您有所帮助。 谢谢!