This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:技术支持

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958740/bq25790-technical-support

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件: BQ25798BQ25792

您好!

我们计划使用电池充电器 BQ25790为2节 LiFePo4电池充电。 双输入电源1来自 RV、另一个来自太阳能电池板。

我们计划有效利用太阳能供应。 请确认 BQ25790在构建中是否具有自动优先级选择功能、如果太阳能可用、它将成为 BQ25790的输入。

 

请对此进行评论。

 

谢谢、此致、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    充电器选择首先出现在 VAC1或 VAC2引脚上的输入。  如果两者同时存在、则 VAC1具有优先级。 主机软件可以通过使用 EN_ACDRVx 位进行覆盖。

    采用 QFN 封装的 BQ25798是 BQ25792的引脚(基本上是采用 QFN 封装的 BQ25790)、具有用于太阳能电池板输入的 MPPT 功能。  该 IC 和 EVM 将在12月中旬之前实现 APL。

    此致、

    Jeff