This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27621-G1:器件的设计容量

Guru**** 2560010 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ27421-G1, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909583/bq27621-g1-design-capacity-of-part

器件型号:BQ27621-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQ27421-G1BQ27Z561

该器件网站上的设计容量显示为32000mAhr。  TRM 仅指示8000mAhr。  哪一项是正确的? 您的网站中是否正确显示了任何设计容量值?  这是我由于 TRM 和网站数据不匹配而不得不查看的第三个芯片。  我想知道我是否应该完全停止依赖您的网站。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    很抱歉让你失望。 我将向网络团队提出这个问题。 感谢您在 e2e 上发帖、这样我们就可以解决这个问题。

    bq27621是一款基于电压的电量监测计。 设计容量无需从应用角度进行设置。

    此电量监测计具有通用化学 ID。 正确的过程是使用 GPCCHEM 工具检查默认化物是否支持您的电池。

    一旦确定化合物 ID 是否最匹配、就可以将设计容量保留在其之外、并将其用作 RSOC 指示器。

    希望这对您有所帮助。

    我的猜测是、8000mAh 是从 bq27421-G1器件移植过来的传统术语。 我看到 bq27421已经过更正、但还有一些其他项目、例如默认设计容量、仍然显示为32767mAh。 在固件中将器件编程为32767mAh 的值是没有任何阻碍的、但我们对该器件进行了限制、因为它具有集成的感应电阻器。 从技术上讲、感应电阻器可支持2000mA 的连续电流、因此在 C/2充电速率下、该部件理想支持4Ah 的电流。

    基于电压的电量监测计不存在该问题、因此该数字可能会高达32767、但您可能需要尝试将设计容量保留为默认值、并将其完全用作 RSOC 指示器。

    如果您需要更灵活的器件、则需要查看 bq27z561系列器件。