This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS79633-Q1:TPS79633-Q1

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, TPS79633-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958573/tps79633-q1-tps79633-q1

器件型号:TPS79633-Q1

尊敬的:

我可以在  我的设计中使用 BQ24075进行电池充电管理(使用3.7V 电池)。

我对所选的稳压器有一点困惑、请帮助选择合适的稳压器。

我的要求:

输入:2.8 (BATTERY)至5.5 (BQ24075),

所需输出:VOUT = 3.3V、最大电流= 1A。

我可以使用 TPS79633-Q1 在整个输入电压范围内进行调节吗?

谢谢、此致、

P.Akhil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对输入电压有点困惑。 您是否说 TPS79633-Q1的输入可以是2.8V 或5.5V、并且您希望在两种情况下都调节到3.3V? 在这种情况下、除非具有集成电荷泵、否则单个 LDO 不能工作、因为常规线性稳压器无法将2.8V 调节至3.3V。

    此致、

    Nick