请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS79633-Q1 尊敬的:
我可以在 我的设计中使用 BQ24075进行电池充电管理(使用3.7V 电池)。
我对所选的稳压器有一点困惑、请帮助选择合适的稳压器。
我的要求:
输入:2.8 (BATTERY)至5.5 (BQ24075),
所需输出:VOUT = 3.3V、最大电流= 1A。
我可以使用 TPS79633-Q1 在整个输入电压范围内进行调节吗?
谢谢、此致、
P.Akhil。