This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:功率电感器和 TPS23754的参考设计

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP6812, TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909212/tps23754-power-inductor-and-reference-design-of-tps23754

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件:PMP6812

大家好、

请帮我检查这些问题吗?

1) 1)附件来自什么参考设计?

2) 2)如果功率电感器更改为1uH 3.0A、并且下面显示了电感器的信息、您是否有任何问题?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 由于 PMP6812是一款采用 TPS23754的12V 二极管整流反激式器件、因此这种情况在外观上很松散。  

    2) 电感额定电流必须承受该节点上的最大电流值。 您可以在以下白皮书的第2.7.5节中计算电流: http://www.ti.com/lit/an/slva305c/slva305c.pdf

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师