This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:运行不稳定

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957283/bq24610-unstable-operation

器件型号:BQ24610

此应用不需要电源路径切换或 DPM、因此我设计了基于简化系统的电池充电器板、如 BQ24610数据表第32页的图24所示。  

首先、我忘记了输入电源滤波器组件(R1和 C1)、因此我先将几个芯片炸毁。 现在我添加了一些(2欧姆和10uF)芯片已经停止熔断了。  

但是、即使我没有连接电池组、现在充电 LED 也会亮起。 它由24V 电源供电、并由10节(5S2P) 21V 电池组供电。

评估板显示了单独的电源和模拟接地、我目前没有这些接地、因为简化电路没有这些接地。 这是否会导致充电 LED 指示灯在未连接电池组的情况下亮起?

我还注意到、当连接电池组时、它似乎循环充电而不是充电。 我认为这可能是芯片的热保护、因为它变得很热。 但也可能是电池组上的 BMS、因此我稍后将介绍这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

     未连接电池时、您能否获取 VCC、SRN、PH 和 STAT 的波形? 当您看到正在充电而未充电时、您能否获取 VCC、SRN、PH 和充电电流的波形? 充电停止时、您是否看到 STAT1/2指示故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我可以确认我观察到的循环是由温度感测电路引起的。 我已经解决了这一问题、该装置将从完全平坦的位置为电池充电、除了 LED 之外、没有任何问题。 IC 确实变得很热、大约为60度。

    在未连接电池的情况下、充电 LED (STAT1)亮起。 此外、当充电完成(I=0A)时、充电 LED 不会熄灭、充电(STAT2)不会亮起。

    您请求的信息如下:

    未连接电池时:VCC = 23.76V、直流无波形、SRN = 20.15V、直流无波形、PH 波形已连接。 STAT 波形是什么意思?

    充电电流为3A:VCC = 23V、直流无波形、SRN = 17.5V、直流无波形、连接 PH 波形。

    感谢你的帮助。

    Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是一次更新。 我发现电压反馈电阻器上的22pF 电容未正确焊接。 现在、在未连接电池组的情况下、它不会显示为正在充电。

    我现在只是为电池组充电、以查看充电 LED 是否会在完成后亮起。 我将告诉您我是如何开始的。

    谢谢、Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

      如果您遇到任何其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    考虑到我现在可以使用所有接地连接的公共接地正常工作、我是否应该将接地拆分为单独的接地、以便在下一个 PCB 版本中进行模拟和上电?

    如果是这样、应该为多边形平面使用模拟 GND 还是电源 GND? 请记住、这只是一个双层 PCB、因此我没有额外的层来为每个层提供平面。 我想我可以在顶部或底部加电、在另一侧模拟。

    谢谢、Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

     您仍然可以在同一平面上隔离接地层。 在接地层的不同侧布置 AGND 和 PGND、并使用缝隙将二者连接到 IC GND 附近。 这有助于隔离耦合到模拟敏感引脚接地基准上的高频 SW 节点。