This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610和 BQ28Z610R1之间的不同 IT 分页配置

Guru**** 2562710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956497/bq28z610-different-it-guaging-configuration-between-bq28z610-and-bq28z610r1

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

以下图片  分别是 bq28Z610R1和 bq28Z610的 bqstudio 屏幕截图。 可以看到 IT 寻呼配置有一些差异。 与技术参考相比、我发现 R1版本与 技术参考一致、而 没有 R1的版本不一致。

MSB 的位0已更改为 RSVD、LSB 的位4已更改为 DOD0EW、请帮助解释  没有 R1的版本为何与 TRM 不一致、以及 如果 DOD0EW 位被置位或清零会产生什么影响。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayden、

    您能否解释哪一部分不同意? 看起来、DOD0EW 不应包含在 R1固件中、其他监测计支持该功能、但当前未包含在该固件中。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wyatt

    MSB 位0和 LSB 位4、谢谢

    此致、

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayden、

    在 bqStudio 中很可能是错误、bq28z610不支持 DOD0EW、但它确实支持现场的快速 Qmax。

    此致、

    Wyatt Keller