This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110 SOC 冻结问题

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909523/bq34110-bq34110-soc-frozen-problem

器件型号:BQ34110

大家好:

我对 bq34110有疑问、  客户从 其存储设备返回问题、症状 甚至是充电或放电周期、SOC%始终保持75%、此系统应用程序不会完全放电至0%、但充电开始和完成时、 将 设置 FC 位、SOC%仍保持75%、

下面是一个简单的说明。 我只是想知道什么原因可能会导致 SOC%冻结、但 FC 位仍会改变。

我真的需要一些建议或想法,因为据我所知,这种情况不应该发生。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供 bqStudioo 日志文件和 gg 文件、以便我们更好地了解此问题?

    Andy