This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:电源

Guru**** 2506735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908666/tps65100-power

器件型号:TPS65100

你(们)好

我希望通过以下方式为 TFT 供电

Vo1 = 5V

V02 =-10V

Vo3 = 15V

VCOM 2-5V

tps65100是否能够满足我是否需要不同的器件以及您会推荐哪种器件?

此致

Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于5月28日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross、

    由于 VO1较低、您需要使用电荷泵四路纹波器(4x)来实现15V 的 VO3。 TPS65100具有一个集成电荷泵三倍频器、因此您将需要再添加一个电荷泵级。 同样、要实现 VO2=-10V、您需要向负电荷泵驱动器添加更多级。 请参阅下面的应用手册、以更详细地解释这一点。

    https://www.ti.com/lit/an/slva192/slva192.pdf?ts=1590615662744

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我希望通过以下方式为 TFT 供电

    VIN 可以是3.3V 或5V。

    Vo1 = 5V

    V02 =-10V

    Vo3 = 15V

    VCOM 2-5V

      假设我需要额外的级吗?

    如果我希望通过以下方式为不同的 TFT 供电

    VIN 可以是3.3V 或5V。

    Vo1 = 10.7v

    V02 =-7V

    Vo3 = 16V

    VCOM = 4V

     tps65100 是否能够执行此操作?

    此致

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    对于上述第一种情况、3.3V 或5V 输入均可正常工作、但您将需要额外的正负电荷泵级、如上一帖子中随附的应用手册 I 所述。

    对于第二种情况、3.3V 或5V 输入均应正常工作、并且您无需为电荷泵使用任何额外的级:数据表中图15所示的配置对于这种情况应该可以正常工作。

    我希望这一点得到澄清。

    此致、

    辽卡特