This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:充电电流大于设定值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957116/bq24070-the-charging-current-is-larger-than-the-set-value

器件型号:BQ24070

Bq24070、充电电流 I set 为900mA、请参阅电路图、 但 Ω 电路在充电状态下达到2A 充电电流、STAT1 STAT2显示在快速充电状态下、R45 = 1.2k Ω 用于设置充电电流、请帮助分析问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我认为我看不到任何原理图问题。 您能否提供以下波形:

    • ISET1电压
    • 输出电压和电流
    • 电池电压和电流
    • TS 电压和电流

    VBUS 上提供的电流量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未连接电池时、VBUS 电流非常小、几乎没有;连接电池后、测量电池端的充电电流、电流介于500mA 和900mA 之间、这是正常现象、但 VBUS 电流为2A。 无其他负载、请帮助分析导致 VBUS 电流异常的原因?

       
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    您是否能够提供我之前提到的波形? 如何测量2A? 是在 D4组件之前还是之后?

    您提到电池充电电流介于500mA 和900mA 之间、是否有精确的测量值、或者在多项测试中是否会有很大的偏差?