This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:电流限制后的行为

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958201/tps82130-behavior-after-current-limit

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TPS62130

您好!

当输出电流达到限值时、开关将停止。

开关停止后、器件如何工作?

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      是否在达到电流限制后尝试降低电流?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS82130使用 TPS62130 IC。 在这种情况下、开关会在遵循电流限制的情况下进行。

    请注意、如 TPS62130数据表中所述、只要过载强度不足以使输出电压降至0.5V 以下、它就会保持标称电流限制  

    如果 过载强制 Vout 低于0.5V、 则电流限制 会暂时减小、但仍会打开开关、除非热限制生效。

    此致