This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:是一款3级正电荷泵、可以达到 VVS = 8.2V 和 VGH = 22V

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908994/tps65150-is-a-3-stage-positive-charge-pump-ok-to-reach-vvs-8-2v-and-vgh-22v

器件型号:TPS65150

可以使用3级正电荷泵在 VVS = 8.2V 的情况下达到 VGH = 22V 吗?

我需要 VGH 上的最大电流为1mA。

使用3级正电荷泵是否还有任何其他缺点?

我想了解启动时序和温度相关性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于5月29日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电荷泵的三倍频器应该可以实现 VGL=22V、VVS=8.2V、VGH 电流为1mA。 启动时间会稍微高一些、但这应该是可以的、因为您 可以通过相应地设置 DLY1/DLY2来控制 VGL 和 VGH 之间的时间延迟。 有关电荷泵三倍频器的示例、请参阅数据表图34。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图34显示了一个2级电荷泵、但根据 SLVA794和我的 ON 计算结果、它只能达到21.26V。

    那么、我的问题是、是否可以添加另一个电荷泵、以便有6个二极管?

    如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是 的、可以添加正电荷泵的另一级、但我建议使用升压电路的 SW 节点作为第二级和第三级的驱动输入、如 TPS65150EVM 用户指南原理图所示。 请参阅以下链接以获取本指南的.pdf。

    http://www.ti.com/lit/ug/slvuag5a/slvuag5a.pdf?ts=1590692499918

    如果将 SW 节点用于第二级、则可能甚至不需要第三级、因为只有1x (Vsup-Vdrvp)、但最好为三级设计电路板、并在电路板启动期间确定是否需要第三级。

    此致、

    辽卡特