请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62172 大家好、团队、
使能引脚的额定电压显示该引脚具有 ESD 二极管。
为了提高系统稳健性、需要进一步保护引脚。
为了实现这一点、计划是在任何电压下使用电阻器限制电流。 (无额外的 TVS、齐纳二极管)
这适用于故障场景、而不是器件将受到的典型使用/应力。
因此、问题是 TPS62172 ESD 二极管可以承受的典型(端部越好、最大值)电流值是多少。
如果需要、我已制定 NDA。
谢谢、
日落