This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:栅极驱动脉冲长度不同

Guru**** 2533730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956375/lm25037-gate-drive-pulses-not-the-same-length

器件型号:LM25037

尊敬的 TI 团队:

我目前正在使用 LM25037作为电流模式 PWM 控制器、采用推挽式设计、输入电压约为24V / 15V 输出。

我连接了 LM25037的电路。

电流感应由初级电流感应变压器进行、反馈由隔离式误差放大器进行。

我认识到 OUTA 和 OUTB 驱动脉冲的脉冲宽度在长度上不相等的问题。 负载较低时、问题越来越大(如随附的屏幕截图所示)、负载较高时、问题会变得更好、但差异不会消失。

OUTA 和 OUTB 信号连接到 MOSFET 驱动器、然后连接到 MOSFET。

此时、我从 COMP 引脚上断开隔离式误差放大器、并将电位计连接到 COMP 引脚以手动调节输出电压。 问题仍然存在。 起初、我通过165k 将斜坡连接到 REF、通过470pF 连接到 CS (不是更好)。

您能告诉我、什么会导致 LM25037改变 OUTA 和 OUTB 的脉冲宽度?

我连接了多个 CS、RAMP 和 COMP 引脚测量值。

非常感谢

此致

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    感谢您的参与和对 LM25037的关注! 在 CS 信号注入斜坡引脚之前、您是否有滤波器?  

    最棒的  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、  

    是的、相应的电路看起来与所连接的电路类似。 所有滤波器组件都位于 LM25037旁边。 我已经尝试过一些更小或更大的 RC 滤波器组合值。

    此致

    Daniel Smir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    我将在本周二向您提供最新信息。  

    谢谢、  

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    您是否有其他信息可供我使用?

    此致

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    很抱歉耽误了我们的时间! 我仍在等待一位同事对此主题的反馈、听到他的反馈后、我会再回复您!  

    非常感谢您的登记入住、我期待稍后再讨论!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的更新!

    此致

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    我从我的同事那里获得了一些有关此主题的反馈、我们认为、OUTA 信号上的这种缩短脉冲可能是由您的电流感应信号上的前沿尖峰引起的。 进一步增大 RC 滤波器中的电容应该可以解决此问题。  

    感谢您的耐心、希望这些信息能有所帮助!
     
    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    感谢您的回复。 同时、我已经增加了 RC 滤波器电容以消除尖峰。  

    但还有另一个问题: 遗憾的是、COMP 信号的导线相对较长、位于其中一个功率 MOSFET 的信号平面下方。 因此使用交流电压施加信号。 改变信号路径会使信号变得更好。

    感谢你的帮助

    此致

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    我很高兴听到 RC 滤波器电容和更改信号路径可以解决您的问题! 由于听起来您的问题在这里得到了解决、因此我将关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请在此处再次发布或打开新主题。  

    感谢您的更新!  

    Aidan