This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3262:LM3262TMX/NOPB & Amp;LMR62014XMFE/NOPB ψJ T 和 θJ C 信息

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3262, LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908231/lm3262-lm3262tmx-nopb-lmr62014xmfe-nopb-j-t-and-j-c-information

器件型号:LM3262
主题中讨论的其他器件: LMR62014

您好、专家、

请帮助检查 TI 是否有关于   LM3262TMX/NOPB 和 LMR62014XMFE/NOPB 的 μ ψJ θJ T 和 μ C 信息。

我无法从数据表中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于5月28日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM3262是一款较旧的产品、我没有找到特定的热性能、但我找到了另一款采用相同封装且低于其热参数的产品。 由于 LM3262采用同一封装、因此其热参数应与此封装类似。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辽卡特

    LMR62014XMFE/NOPB ψJ T 和 θJ C 信息如何?

    感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否创建有关 LMR62014的问题的新主题、以便将其路由到相应的产品线? 很抱歉、我对该器件不是很熟悉。

    此致、

    辽卡特