This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:采用单输出四相配置时、48V 输入电压和36V 输出电压的输出电流能力是多少?

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907847/lm5143-q1-with-the-single-output-4-phase-configuration-what-is-output-current-capability-at-48vin-and-36v-out

器件型号:LM5143-Q1

我需要设计一个输入电压介于48V 至36V@27A 之间的直流/直流转换器。

此外、还能够使用跳线将此设计切换、从而在电流为22安培时从48V 输入电压更改为24V 输出电压

这是否可以使用单路输出四相中的2个 LM5143-Q1器件实现?

如果不是、我可以使用6相还是8相来组合更多的这些芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig、

    让我将此主题介绍给该器件的专用应用工程师。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    27A 输出需要2相或4相(取决于 FSW)。 查看应用手册 snva870中的四相设计。

    此致、

    Tim

    www.ti.com/widevin