This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956901/lm5170evm-bidir

主题中讨论的其他器件:LM5170LM5122

我正在进行一个项目、旨在为非常小的 AUV 添加充电功能。 我们处于项目的实验室测试阶段、计划使用在电机和发电方向上运行的 Maxon BLDC 电机。 在生成电机时、将产生最大约10V 的电压并为电池充电。 当作为电机运行时、电源需要来自电池。

我正在寻找一款器件、将电机的10V 提高到足以为12V 电池充电。 该器件需要是双向的、以便从电池获取电力、从而在电机运转方向上运行电机。

在实验室测试阶段之后、我还想找到一个能够驱动电机以及对电池进行充电和放电的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    感谢您的参与。  是的、您可以考虑使用 LM5170。  您的功率级别有多大?  当您说放电时、您是否必须将其放电至0V?

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产生的最大功率约为100W。  当我说放电时、我是指从电池获取能量。

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    如果您的电池充电至12V、则需要在放电时运行降压模式。 但是、如果您继续从电池汲取电流、则电池电压可能会降至10V 以下。  为了支持电机的10V 电压轨、您现在将以升压模式运行电路。  在这种情况下、您必须使用降压/升压转换器、而不是 LM5170。  LM5170在以下条件下支持双向: 一端的电压始终大于另一端  

    如果由于电池电压可能高于和低于10V 电压轨而无法使用 LM5170、则需要使用 LM5122等升压控制器为电池充电至12V、 并使用 LM34966降压/升压转换器支持从电池放电至10V 电机轨。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我认为这回答了我的问题。