This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22966-Q1:如果未使用通道2、是否可以将 VIN2/ON2/VOUT2/CT2悬空

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909453/tps22966-q1-is-it-ok-we-float-vin2-on2-vout2-ct2-if-channel-2-is-not-used

器件型号:TPS22966-Q1

大家好、

您是否会检查我是否不使用通道2、是否可以将 VIN2/ON2/VOUT2/CT2保持悬空?

或者、我应该将 ON2接地、并使 VIN2/VOUT2/CT2悬空?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    欢迎使用 E2E!

    我建议将两个通道并联、因为这将使系统能够驱动更大的电流并降低器件的 Ron。

    如果您只是不希望使用第二个通道、则可以按照所述将器件连接到接地端、并使 VIN2/VOUT2/CT2悬空、但最好也将 VIN2和 VOUT2接地。

    此致、

    Andy Robles