This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找适用于新 SoC 的兼容 PMIC

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, BOOSTXL-TPS650861, MSP-EXP430F5529LP, CSD87381P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958661/looking-for-compatible-pmic-for-new-soc

主题中讨论的其他器件:TPS650861BOOSTXL-TPS650861MSP-EXP430F5529LPCSD87381P

大家好、  

我们正在为 SoC 寻找专用 PMIC、以下是 SoC 电源要求。  预期 PMIC 输入范围为4V 至17V [典型值= 12V]

请您推荐合适的器件、以便我们可以从平台设计/开发开始。

 

请注意、PMIC 应具有用于所有电源轨的 RTC、DVS (动态电压调节)、中断功能、GPIO 和 I2C 支持、以便与 SoC 交互。

请您尽快分享我们正在进行分析的详细信息、并需要尽快关闭。

稳压输出  

电源轨1 -高达15A [查找多相降压]   

电源轨2 - 3A  

电源轨3 - 3A  

电源轨4 - 2A  

LDO

LDO 1 - 200mA

LDO2 - 600mA

LDO3 - 1A

LDO4 - 500mA

模拟/数字电源

电压轨
输入电压

电流
单位为 mA

电源
单位为 mW

VDD_Core

0.8.

12950

10360

VDDD_Core

0.9.

2481.

2233.

VDDA_CORE

1.00

257.

256.9

DDR 电源

1.2.

727.

872.4

I/O 和 USB

1.8

1978年

1266

模拟- PLL/ADC/DAC

1.8

956

1720.8.

 

3.3.

27.

89.1

 

 

 

16798.2

此致

Ravikumar.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi、

    请查看 TPS650861、它是一款 PMIC、具有3个降压控制器(外部 FET 高达30A)、3个降压转换器(集成 FET 高达3A 输出)以及多个 LDO 和负载开关、标称输入电源电压为12V。 输出电压、定序和其他参数均可在 OTP 中由用户完全编程。 您可以使用 BOOSTXL-TPS650861 BoosterPack 和 MSP-EXP430F5529LP LaunchPad 对样片 TPS65086100器件进行编程。

    在系统中、您可以使用以下电源树:

    • BUCK1 = 5V 或3.3V 输出、为 BUCK3-5和 LDO 供电
    • 使用 CSD87381P FET 时、Buck2 = 0.8V、电流高达15A
    • 对于 DDR、BUCK6 = 1.2V
    • 对于 DDR 终端、VTT LDO = 0.6V
    • 对于 VDD_CORE、BUCK3 = 0.9V
    • 对于 I/O 和 USB、BUCK4 = 1.8V
    • 对于模拟(LDOA2/A3电源)、BUCK5 = 2.2V
    • 对于 VDDA_CORE、LDOA1 = 1.0V
    • 用于模拟的 LDOA2/A3 1.8V - PLL/ADC/DAC (从2.2V 电源清理、BUCK5)

    这只是一个可能的电源树。 如果这不能满足系统的所有需求、请随意创建自己的。 PMIC 的 GPO 还可用于在适当的时间对外部电源轨进行排序。