This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:输出预偏置条件和嵌入式动态 ESD 保护

Guru**** 2414260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340-Q1, LMR33630-Q1, TPS55340, LMR33630, TPS62813-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957499/tps55340-q1-output-pre-bias-conditions-and-embedded-dynamic-esd-protection

器件型号:TPS55340-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR33630-Q1TPS55340LMR33630TPS62813-Q1

您好!

我的客户希望我确认 TPS55340-Q1 没有会阻止启动的预偏置限制。  

如果我在 TPS55340-Q1的输出端有电压、它是否会正确启动?

我还想在项目中使用 LMR33630-Q1和 TPS6281300-Q1。

我的客户希望我确认、所有三个 IC 在 Vin 引脚或其他引脚上都没有任何动态 ESD 电路。

 我在 tdatasheets 中没有找到任何有关动态 ESD 电路的信息。

您能否确认这些 IC 中没有此类电路、请进行确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    TPS55340使用二极管作为整流器、因此它将在启动时支持预偏置条件。  预偏置只是使用 SYNC FET 作为整流器的电路的一个问题。

    关于 LMR33630和 TPS6281320、我需要将您的帖子发送给我们的 BUCK 团队。   

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >> 预偏置仅是使用 SYNC FET 作为整流器的电路的问题。

    谢谢、Youhao! 现在很明显。

    您是否还能澄清 TPS55340-Q1中是否存在任何类型的动态 ESD 保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我们在 TPS62813-Q1的所有引脚上都提供 ESD 保护、以保护器件免受数据表中给出的不确定信号和 ESD 额定值的影响。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Tanvee、

    感谢您的意见!

    我之所以向您询问 ESD 检测,是 因为某些 IC 使用快速转换率来启用其 ESD 保护电路。  有经验表明,采用这种结构的 IC 可能会错误地触发 ESD 电路,并且 IC 可能会出现行为错误。

    请确认 TPS55340-Q1、  LMR33630-Q1 或 TPS62813-Q1没有此类问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    与 Tanvee 的响应类似、我们在 LMR33630-Q1的所有引脚上都提供了 ESD 保护、数据表的第6.2节提供了额定值。 这些额定值符合 AEC Q100-002规定的人体放电模型和 Q100-011规定的带电器件模型。 提供的文章提供了有关这些器件级模型的更多信息。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt492/slyt492.pdf

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Tanvee、Overtutf、

    感谢您的回答。

    是否正确、快速转换率不用于启用这些 IC 的 ESD 保护电路、并且 对电源输入或启用/禁用输入没有任何转换率要求?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    ESD 保护适用于超出绝对最大额定值的不确定信号和信号。 TPS62813-Q1器件的使能和输入压摆率没有限制、请遵循数据表建议以避免不确定的行为。

    您能否详细解释一下什么是应用?  

    此致、

    Tanvee