请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25924 您好!
设计工具指出、要成功启动、请执行以下操作:
RL (su)>1.1*Vcc (max)/ILimit
该方程式从何处推导出来? 数据表中未讨论或提及该问题。
我需要在以下条件下启动:Vcc = 12V、RL (su)= 2.4Ohm、ILIM = 5A。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
设计工具指出、要成功启动、请执行以下操作:
RL (su)>1.1*Vcc (max)/ILimit
该方程式从何处推导出来? 数据表中未讨论或提及该问题。
我需要在以下条件下启动:Vcc = 12V、RL (su)= 2.4Ohm、ILIM = 5A。
谢谢
Daniel、您好!
如果在启动期间存在负载电流、
流经电熔丝的电流=流入输出电容器的电流+负载电流
如果负载电流等于或大于启动期间 IC 的电流限制、则流入 IC 的所有电流均由负载获取、并且电容器永远不会充电。
VCC (max)/ILimit 给出了对应于负载电流=电子保险丝电流限制的负载电阻
因此、我们建议负载电阻足够高、以便一些电流流入输出电容器为其充电。
平流期间的负载似乎很高。 不同的因素会影响启动、
设计计算器可让您大致了解基于 EVM 布局的启动。 我们建议您在电路板上以最高温度和最大输入电压测试电子保险丝的启动、以查看电子保险丝是否成功启动。