This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:学习周期

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908622/bq40z50-r2-learning-cycle

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ40Z80

你(们)好

我打算执行一个学习周期、但在为电池组充电后、我看不到更新状态变为05。 它仍然是04。

经过超过1h 半的放松后:VOK 和 RDIS = 0、而 REST=1。

在开始学习周期之前、我会进行复位、启用 Gauge _EN 和 FET_EN、并在大约1.5°C 的温度下对电池组放电

然后等待 REST=1并以1C 开始充电、但充电结束时没有更新

这是否取决于放电电流(可能过高?)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我建议您按照下面的应用手册执行学习周期。  它适用于 bq40z80器件、但同样的想法也可应用于 bq40z50。  

    http://www.ti.com/lit/an/slua848/slua848.pdf

    建议放电采用典型的 C/5速率。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    我阅读了文档。 这是我第一次阅读、不得根据数据表而是根据应用来设置设计容量。

    在我的测试过程中、我发现 BMS 检测到大约2300mAh 的满容量。 您是否意味着我必须将该值用作设计容量?

    如果我无法正确完成学习周期、会发生什么情况? 阻抗跟踪算法是否仍然有效?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    不可以、您可以使用电池规格中规定的设计容量。   请仔细查看我之前提供的应用手册的第2.1节。

    如果学习周期失败、 监测计报告的 RSOC 将不准确。

    Andy