Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQ40Z80
你(们)好
我打算执行一个学习周期、但在为电池组充电后、我看不到更新状态变为05。 它仍然是04。
经过超过1h 半的放松后:VOK 和 RDIS = 0、而 REST=1。
在开始学习周期之前、我会进行复位、启用 Gauge _EN 和 FET_EN、并在大约1.5°C 的温度下对电池组放电
然后等待 REST=1并以1C 开始充电、但充电结束时没有更新
这是否取决于放电电流(可能过高?)
谢谢