This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:功率级 BP5

Guru**** 2814825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958672/tps40425-bp5-for-power-stage

器件型号:TPS40425

您好、TI、

在我的设计中、我使用的是 TPS40425、功率级为 CSD95372A。

设计规格为:  

12V 输入、0.85V 输出@50A 双相操作。

功率级 CSD95372A 需要5V 用于 VDD (栅极驱动)、我想知道是否可以使用 TPS40425内部5V LDO (BP5)为 CSD95372A 提供5V 电压?

提前感谢。

此致、

Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不建议使用 BP5为功率级供电。 BP5用于控制器中的敏感模拟电路、功率级栅极驱动器会增加很多开关噪声。 最好使用独立的+5V 电源。