This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:是否可以将 BQ25155减去 LDO

Guru**** 2513415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909473/bq25155-can-i-have-bq25155-minus-ldos

器件型号:BQ25155

我们使用的是 BQ25155充电器。 我们喜欢芯片提供的运输模式、电池保护和电池电量测量或电池电压跟踪。 但是、我们不使用150mA LDO 和10mA LDO。 我们是否可以在没有 LDO 的情况下使用 BQ25155? 是否有其他充电器芯片会这样做? 如果我们能够减少引脚数、则更适合设计复杂性。  

注意:我们也喜欢 BQ25155的低功耗特性、这就是我们选择它的原因。 因此、任何建议的充电器都应具有与 BQ25155相同的功耗或更好的功耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash、

    我会私下与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 您也可以向我发送电子邮件。 pragash@innowave.co