This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62402:TPS62402 -即使 EN2为低电平、转换器2 (3.3V)仍然有效?

Guru**** 2516500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955972/tps62402-tps62402---converter-2-3-3v-still-active-even-if-en2-is-low

器件型号:TPS62402

大家好、

我在所有4个测试板上都遇到了奇怪的行为、包括 TPS62402降压转换器、为我的外设提供3.3V 和1.8V 电压。

我的硬件设置如下所示:

-主机 MCU Nordic nRF52 (直接通过电池供电)
- TPS62402
- VLSI VS1063 (通过 TPS 提供1.8V 和3.3V 电源)
- SD 卡(通过 TPS 提供3.3V 电源)
-RTOS mbedOS

当我拉高 EN1和 EN2时、我将获得所需的转换器1 1.8V 电压和转换器2 3.3V 电压。 到目前为止一切正常、但当我下拉 EN 引脚时、我会得到以下结果:

- EN1 (在 TPS 0.01V 上测量)->转换器1关闭(输出0.0V)
- EN2 (在 TPS 0.04V 上测量)->转换器2仍在引脚10上提供1.765V 至2.65V 之间的输出。

我在数据表中找不到任何解释。 首先、我认为这可能是一个与其他器件将电压泄漏到3.3V 电源轨相关的硬件问题、因此我尝试了另一个具有相同结果的定制测试板。 我在包括 TPS62402的所有电路板上都具有相同的行为。  

第二次尝试是确保没有其他器件通过(电池供电)主机 MCU 引脚提供任何电流、因此我将所有引脚设置为输入并将其拉低。 采用这种方法时、我仍在 TPS 转换器2输出上读取大约1.375V 的电压。

是否有任何明显的解释说明我不知道为什么我仍然可以测量 TPS 上提到的电压? 我不相信所有部件都有缺陷。 我随附了包括 TPS62402在内的原理图器件、希望该解决方案显而易见。

感谢您提供任何提示/帮助。

最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在处理您的请求、并将在明天之前向您提供反馈。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图、看起来不错。

    目前,我不知道这种观察的原因。 当 EN 为低电平时、转换器应该被关闭。

    您能否在启动和断电期间捕获输入电压、输出电压、SW 和 EN 引脚图。  

    两个输出上的最大负载是多少?

    如果可能、我们还可以查看完整的原理图和布局以进一步分析。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    非常感谢您花时间研究这个问题、并查看原理图。 如果原理图看起来正常、我需要再检查一次硬件。 我发现、只要在 EN 为低电平时移除 SD 卡、转换器上的"泄漏电流"就会降至1.2V 左右。 由于我无法解释这种现象、我假设这可能是电路板硬件/设计问题(这可能会与所有4个电路板上都存在相同的问题一样糟糕)或其他问题。   

    要回答您的问题:

    这些是针对上述启动/断电引脚的测量:

    输入电压 VOUT1 VOUT2 SW1 SW2 EN1 EN2.
    启动 3.99 V 1.83V 3.36伏 1.83V 3.36伏 3.31伏 3.31伏
    断电 3.99 V 0.03mV 1.768V 15.1mV 1.768V 0.00V 0.00V

    绝对最大值 转换器上的负载为:

    转换器1的电流为25mA (1.8V 电路)

    转换器2为415mA (3.3V 电路)-在所有外设打开并运行的情况下、典型负载将大约为250mA、

    最棒的

    B

    PS:我很高兴在专用渠道上分享完整的项目原理图。 请告诉我。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已向您发送了一封私人邮件、我们可以在内部进行进一步讨论。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我们通过私人消息讨论此问题时、我将继续并结束该主题。 我希望您对此感到满意。

    此致、

    Febin