This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:独立运行

Guru**** 2617295 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ40Z80, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958676/bq34z100-g1-standalone-operation

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z80BQ34Z100

嗨、我是否可以在独立模式下将 BQ34Z100-G1用于监测应用、而无需使用任何 AFE?

如果是、 BQ34Z100-G1需要哪些参数(传感器数据)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prabhat、

    bq34z100-G1无需 AFE。 请在 此处查看我们的快速入门指南:www.ti.com/.../sluubv2.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我还有一个问题。

    数据表中提到了它

    • 通过标准配置选项支持高达29Ahr 的电池容量
    • 支持高达32A 的充电和放电电流、具有标准配置选项


    对于我的电池组、我预计峰值放电电流为250安培、充电电流为45安培。 此监测计能否支持我的设计?

    如果是、我需要进行哪些更改才能使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prabhat、

    bq34z100-G1可通过电流调节实现此目的:  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ34Z100-G1 是否还具有类似比例因子 的 BQ40z80?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ34Z100和 BQ34Z100-G1之间有何区别?

    在 BQ34Z100的数据表中、可以清楚地看到它支持高电流充电-放电曲线、