This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:逻辑信号输入电压

Guru**** 2583905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957830/tps63030-logic-signal-input-voltage

器件型号:TPS63030

您好、E2E、

请告诉我 EN 和 PS/SYNC 的最大输入电压。
如果 EN 和 PS/ SYNC 输入信号是外部输入信号且 VIN 丢失、则输入信号的电压将高于 VIN。
TPS63030是否可以承受这种情况?

VIN=0V
EN 和 PS/SYNC=5V

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我希望器件能够承受这种情况。 请帮助您在系统主板中进行双重确认。 或者、我将在这几天内使用 EVM 对此进行检查。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢你的答复。  我期待着你的报告。

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AcGuy:

    我已根据 EVM 进行了检查。 在这种情况下、IC 是安全的、其电压仍低于绝对最大额定值。   

    我应该注意的一点是:如果我将 Vin 短接至接地端、并在 EN 引脚上提供5V 电压、则会有一些泄漏电流。 如果 EN 短接至 GND 或 VINA、该值约为5uA、且大于电流。