This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:如何设置 Temp K、Temp A、SOH Temp K 和 SOH Temp A 的正确值?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956500/bq28z610-how-to-set-the-right-values-of-temp-k-temp-a-soh-temp-k-and-soh-temp-a

器件型号:BQ28Z610

大家好、

我是否知道  Temp k、Temp A、SOH Temp K 和 SOH Temp A 的定义? 如何设置 正确的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayden、

    还有一些关于这些值的其他文章:

    e2e.ti.com/.../931452

    e2e.ti.com/.../2945854

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    根据第一个帖子,我们应该使用 103AT-2和 Temp k,Temp A 应该设置为默认值:100和1000,对吧?

    如果我选择另一个热敏电阻该怎么办? 如何设置值?

    此致、

    李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    温度 A 和 K 默认值正常、因为这些值由测量仪表内部更新。  

    此处提供更多讨论:  

    此致、