This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:使用 PWM 信号进入 FB 引脚的可调输出

Guru**** 2797665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958188/tps55340-adjustable-output-using-pwm-signal-into-fb-pin

器件型号:TPS55340

您好、TI 团队、

我的客户希望使用 TPS55340作为可调输出、我建议使用原理图来显示以下链接;

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/805795/2981984?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps55340%2525252520pwm#2981984

但我对此电路有一些问题。

Rs (0.25 Ω)的含义是什么?

2.我以这种方式计算出 Vout、请确认这是对的还是不对的。

 (1)我将 PWM 插入10kHz、3.0V/0V 作为高电压和低电压、占空比为75%。 然后、在 RC 滤波器(25K、1uF)之后、我可以获得2.25V

 (2)作为电阻分压器、我得到的 FB 电压为2.045V (忽略 Rs、0.25 Ω)

 (3)最终输出电压为、VFB*((R1/R2)+1)= 2.045*((634/200)+1)= 8.528V

实际上、我不确定上面原理图中 R2的确切值是多少。

请给我一些关于配置最终值的建议、尤其是 Rs 和 R2。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您发帖。  要回答您的问题:

    1. 当 Helen 从使用 Rs 来感测负载电流的现有电路复制时、它看起来像是一个残留的东西、就像在 LED 照明中一样。  对于您的应用、您不需要它、只需将 R2连接到 GND 即可。

    2.在您的设计中、RC 从 PWM 产生了平均电压。  称为 VC、即控制电压、然后求解以下公式。  假设您的 PWM 占空比范围为0%至100%。  然后  

    VC_MIN=0V

    VC_max=VHI_PWM

     [(VC_MIN / R)+(Vout_max /R1)]/[(1/R)+(1/R1)+(1/R2)] =VFB

    [(VC_max / R)+(Vout_min /R1)]/[(1/R)+(1/R1) +(1/R2)] =VFB

    任意选择 R2、假设为10k、然后求解 R 和 R1。

    要选择 C: 您需要确保 RC 具有良好的滤波器、以最大程度地减小纹波。  选择 RC、使其转角频率至少比 PWM 频率低100、以获得40dB 衰减。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢您的支持。

    我对此有更多的疑问;

    1.可以忽略 R3吗? 其值为2000k。

    2.在 VC_MIN 的情况下、为什么要使用 Vout_max? 我认为我应该将 Vout_max 与 VC_max 结合使用、将 Vout_min 与 VC_min 结合使用

    您能更详细地解释一下这个公式吗?

    关于 RC 滤波器、PWM 信号的频率为10kHz。 那么、是否可以将转角频率设置为9KHz? 10Hz 等极低转角频率如何? 没关系吗?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Chase、

    不可以、您不应忽略该电阻器的值。 R3应采用以下公式:R3 = R1 *(Vc-max - Vc-min)/(Vo_max - Vo_min)

    2.您要向反馈节点添加控制信号、因此该信号越高、输出电压越低。 请查看此应用手册:  

    3.您需要选择高于您要更改输出电压的频率的转角频率。 假设您希望每分钟更改一次输出电压、更改应以1s 为单位、转角频率应高于1Hz。 转角频率限制了您可以实现的变化率、因为它定义了滤波器需要更改 R3上电压的最短时间。