This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050 CUV 不自动恢复

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958618/bq4050-bq4050-cuv-not-auto-recover

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你(们)好  

我的客户测试了 BQ4050、他们设置 CUV 2800mV、恢复电压2800mV、 [CUV_RECOV_CHG]= 0

将电池放电<2800mV、进入 CUV、移除负载并恢复>2800mV 的电压、MOS 未自动导通。

这 种现象与 TRM 2.2电芯欠压保护不匹配

条件1:

SafetyStatus ()[CUV]= 1且最小电池电压1..4≥CUV:恢复和保护配置[CUV_RECOV_CHG]= 0

是否有任何未设置的参数?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您能否从 bqstudio 上传显示行为的客户.gg 和日志。

    谢谢、