This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612-Q1:PWM 输入的最大频率

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958627/tps92612-q1-the-max-frequency-for-pwm-input

器件型号:TPS92612-Q1

大家好、团队、

客户需要知道 PWM 引脚输入的最大 PWM 频率。 我们在数据表中找不到它、您能支持它吗?

另一个问题:当5V 输入缺失并在 OUT 引脚处添加12V 电压时、在这种情况下是否会损坏 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCH:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户需要知道 PWM 引脚输入的最大 PWM 频率。 我们在数据表中找不到它、您能支持它吗?

    我们建议频率范围为200Hz 至20kHz。

    另一个问题:当5V 输入缺失并在 OUT 引脚处添加12V 电压时、在这种情况下是否会损坏 IC?

    它将会。