This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:谐波

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702, AWR1843, AWR1843BOOST, MMWAVE-STUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955819/lp87702-q1-harmonics

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87702AWR1843AWR1843BOOSTMMWAVE-STUDIO

大家好、

我的客户发现 LP87702 (4MHz)的谐波会导致 AWR1843雷达数据出现误报、因此他们正在考虑启用扩频以降低此谐波的峰值。 我们是否碰巧有任何频谱分析仪数据(有扩频和没有扩频)可与之进行比较?

他们将从 AWR1843BOOST EVM 参考板捕获一些数据点、以此作为调试此问题的基准。 但是、他们想知道我们是否对这些参考板上的所有电源进行了完全表征?  如果我们有一些数据、您可以将其发送出去吗?  

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    如果噪声滤波(第二级 LC 滤波器)不足或由于某些布局相关耦合、则雷达 FFT 上会出现开关频率杂散。 增加输出电容器也有助于降低纹波噪声。 如果您可以向我发送(向我发送电子邮件)他们的原理图和布局、我很乐意查看并提供反馈。

    展频还应有助于在一定程度上减少杂散。 我不确定 AWR1843BOOST 板是否直接设置为通过 MMWAVE-STUDIO 接口启用 LP87702的内部扩频。 它们可能必须将 LP87702 EVM USB 接口连接到 AWR1843BOOST EVM 上的 LP87702器件、并通过 LP87702 GUI 启用扩频。 可以更快地通过其软件在其电路板上启用展频。 一般而言、AWR1843电路板已经过验证、但没有启用展频。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    我看到您通过电子邮件联系了我们、我们是否会关闭此 E2E 主题?

    此致、

    Murthy