This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/BQ33100EVM-001:将 BQ33100连接到 MSP430或 Arduino

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958570/compiler-bq33100evm-001-connect-bq33100-to-msp430-or-arduino

器件型号:BQ33100EVM-001
主题中讨论的其他器件:BQ33100

工具/软件:TI C/C++编译器

我想将 BQ33100连接到 MSP430或 Arduino。 为此、我看到我需要一些库和解封代码。 我可以从哪里获得它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    查看此应用手册:  

    BQ33100使用 I2C 接口、Code Composer Studio 将为该接口提供一些示例代码。

    此致、