This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59283:任何 TI LED 驱动器能否自行处理协调时间多路复用(而不是与 MCU 进行持续握手)?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957293/tlc59283-can-any-ti-led-drivers-handle-coordinating-time-multiplexing-themselves-rather-than-constant-handshaking-with-an-mcu

器件型号:TLC59283
主题中讨论的其他器件:LED171596A

我有一个来自相关主题的问题(请参阅   ) ,似乎没有得到解答:

 TLC59283或任何其他 TI LED 驱动器是否能够从连接的 MCU 上卸载时间多路复用逻辑?

   我可以找到的所有 TI IC 中,多路复用一组 LED 的时间似乎由连接的 MCU 进行协调(具体请参阅的图13)。  但是、 这似乎真的是一个只需在 LED 驱动器中包含少量额外逻辑的情况(例如 、MAX6988-MAX6959确实会这样做、但成本极高-请参阅上面引用的相关主题以获取解释性图片)、 但我还没有看到任何 TI LED 驱动器实际上都可以自行协调时间多路复用。  我并不特别想通过不断地将串行线与 LED 驱动器进行位拆裂来降低 MCU、而只是为了保持图像刷新、但似乎 所有 TI MCU 上的时间多路复用确实需要这样做。   为什么?  您是否有一个使用小型/低成本专用 MSP430的有效解决方案来协调具有多达16个引脚的4字符7段显示屏上的时间多路复用、例如这个(media.digikey.com/.../LTC-2623G.pdf、它使用5条公共线路和8条输出线路)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    很抱歉、我们没有其他驱动程序集成了 用于7段 LED 矩阵的算法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。 我在周围稍作介绍后发现了盛群公司的 HTK16K33和相关 IC、这次将会做这项工作(它们可以用多种不同的方式使用)。 很高兴看到 TI 的一些类似集成 LED 解决方案(具有恒定电流调节和减少重影功能)在某个时间点...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    这是一款 可从 Google 找到的 LED171596A 器件、但由于某些业务原因、它在 TI.com 中不再公开。 如果您可以等待至2月,这里有一个新器件将发布,它具有集成的扫描 FET,最多可驱动18*11个 LED。