This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5973:关于 EMC 测试

Guru**** 2550040 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5973

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957582/tlc5973-about-emc-test

器件型号:TLC5973

大家好、TI 团队:

我们使用 TLC5973来驱动 RGB LED、我们设计了一个长度约为700mm 的 FPC。我们在 FPC 中总共使用了8个 TLC5973。所有这些都是驱动器4系列和8个并联 LED、驱动器电路为20mA、VLED 设置为14.4V、原理图如下所示。

当我们测试产品的 RE 时、数据远远超出标准、频率   为12MHz 频率加倍 、即 TLC5973 内部 GS 振荡器频率。 我们尝试了很多方法,但无法解决 quertio 问题。当我们删除5973并直接通过 VLED 驱动时,问题消失了。因此我们认为问题是5973引起的。

您以前是否见过类似的内容、是否有任何改进措施和建议?

由于该项目非常紧迫、我们希望尽快得到您的回复

相关的测试数据和原理图附在下面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫伯特、您好!

    您能否帮助尝试在 输出引脚上将33pF-1nF 电容器并联到 GND。 IC 设置不多、内部振荡器的频率无法更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy

    感谢您的建议、我会尝试一下。我还尝试更换这些电阻器以进行磁珠、并在 VLED 上添加4.7uF 电感、但效果并不明显。

    如果在输出引脚上添加电容器无法解决这个问题。 我们可以做些什么?现在单侧设计的 FPC。它 需要在顶层添加 GND 层?您是否有其他频率可以扩展的产品介绍?

    我担心 辐射直接来自芯片,这将很难减少。

    从先前的项目中可以看到 TLC5973是否存在辐射问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫伯特、您好!

    抱歉、我们没有器件支持频率扩展。

    我们以前没有听到其他客户的 TLC5973辐射问题。 需要确认的一点是、器件在测试期间是否处于稳定状态(您是否持续向 IC 发送数据)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Hardy

    真遗憾。 当我们测试器件在稳定状态下工作时、不 会向 IC 发送任何数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫伯特、您好!

    遗憾的是、在 IC 级别没有太多可提高 EMC 性能的工作要做。