请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ25713大家好、
客户正在设计用于太阳能应用的充电器
请提供充电器建议吗? bq2461X 是否正常?
电压输入12V
电池容量12V/10 AH
BR、
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.