This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:BQ25306无法充电

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957001/bq25306-bq25306-can-not-charge

器件型号:BQ25306

你(们)好

客户设计了为2节串联电池充电的原理图、充电电压为8.4V/0.5A

已附加原理图和 电感信息。

加电测试、当未插入电池时、充电器输出约为3.4V、SW 输出高电平。

插入电池后、充电器输出电压会随 SW 波动。

当 SW 打开时、输出电压大约为8.4V。 SW 波形如下(开关打开,开关频率为1.2MHz,与手册说明相同),但电池未充电。

请提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

      输入电压和适配器电流额定值是多少? 您能否进行以下2项测试:

    1. 无电池。 插入适配器、并在 SCOT->VBUS、SW、VBAT、STAT 上进行捕获
    2. 电池供电。 插入适配器、并捕获与上述相同的信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    问题 已经解决。

    谢谢

    星号