This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7733M:TLC7733M

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909288/tlc7733m-tlc7733m

器件型号:TLC7733M

您好!

我在项目中使用 TLC7733IDR 作为复位 IC。 在数据表中,它写的 td=2.1*10^4*Ct.

如果 CT 值为3.3 μ F、则 TD 将约为70毫秒、这意味着 RESETn 将在70毫秒后变为高电平  

但在我的示例中、RESETn 在102ms 后变为高电平。

这有什么原因吗?

谢谢、此致

ARVINDA 库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvinda:

    您是否有器件的原理图? 此外、您使用的容差是多少? 这是否超出温度?

    谢谢、
    Abhinav。