This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5521:LP5521的 I2C 功能

Guru**** 2512895 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909250/lp5521-i2c-function-of-lp5521

器件型号:LP5521

尊敬的所有人:

我检查了 LP5521的时钟扩展功能、并确认了以下 E2E 帖子。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/424184?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LP5521%252525252520clock%252525252520stretch

根据上述员额,有以下一句:

LP5521可以全时钟速度接收位、无需时钟拉伸即可延长处理时间。"

我知道 LP5521没有时钟扩展功能、但我无法理解为什么以全时钟速度接收时钟会不需要时钟扩展、那么您能告诉我吗?

(如果从器件侧的处理不及时、LP5521会怎么做?)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    根据我的理解、时钟扩展功能用于主器件 SCL 的高频率下从器件无法及时响应的情况。 我认为  数据表中提到的全时钟速度 Tomi 意味着400kHz。 我们可以保证 I2C 通信在400kHz 范围内成功、因此 、如果用户按照我们的数据表进行设计、则不需要时钟扩展功能。 如果从器件侧的处理不及时、这意味着用户使用高于400kHz 的 SCL、则 LP5521可能存在错误通信。