This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2733:有关设置 LM2733YMF/NOPB 输出电压的咨询

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958531/lm2733-inquiries-related-setting-the-output-voltage-of-lm2733ymf-nopb

器件型号:LM2733

你(们)好 专家。

我的客户正在使用 LM2733YMF/NOPB。

数据表8.2.2.6中显示如下。

kΩ µA R2的值约为13.3 μ A、以建立约92 μ A 的分压器电流。

您能看到推荐 n ü 13.3kΩ 的详细原因吗?

使用13.3KΩ 的好处是什么?

谢谢

此致

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    通常、我们将反馈分压器电流设置为反馈引脚偏置电流的100倍以上。 LM2733反馈引脚偏置电流的典型值为60nA。 但是、数据表中没有提到最大反馈引脚偏置电流。 我建议客户先按照建议进行操作。