This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:400ns 的最短导通时间

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958493/lm3414hv-min-on-time-of-400ns

器件型号:LM3414HV

我正在尝试将 LM314HV 用于家庭照明系统、其中 VF 可能会低至5.32、也可能高至44.3。 最大输入电压为53 V。I LED 为1000mA。 在完成所有计算后、该器件似乎无法做到这一点。 我是否遗漏了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

      当然、LM3414HV 可以满足您的要求和应用、如果您有其他问题、请告知我们。

    BR

    肖恩