This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:TPS61088效率

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957944/tps61088-tps61088-efficiency

器件型号:TPS61088

您好、先生、

下面是使用 TPS61088的原理图、您是否知道如何提高直流/直流效率?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以通过以下方式提高效率:

    1.使用更好的电感器,具有极低的 DCR 和较小的磁芯损耗;

    使用低工作频率、将频率设置为 fsw=400kHz 可实现比 fsw=600kHz 或更高频率更高的效率;

    使用具有大 GND 覆铜平面的4层 PCB 有助于散热、从而提高效率。

    您的 Vin/Vo/IO 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的建议。

    输入电压5V

    输出电压7V

    输出电流为1A

    目前、我们的效率约为90%。

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    如果您选择低工作频率、效率可高于92-93%。