This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:如何了解 TPS3823A-33 RESET 和#39;s 输出功能了解

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907060/tps3823-how-to-understand-tps3823a-33-reset-s-output-capability-understanding

器件型号:TPS3823

大家好、

客户正在使用 RESET (推挽)引脚进行输出。 您知道复位引脚的输出电流能力是多少吗? 多少输出电流会将 RESET 引脚拉至低电平?

谢谢!

-文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    最大输出电流为+/-5mA、如绝对最大额定值(第7.1节)中所示

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    让我们通过电子邮件对此进行讨论 一些信息是 NDA。

    -文豪