This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV703:输出峰值电压

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3992, TLV703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908300/tlv703-output-peak-voltage

器件型号:TLV703
主题中讨论的其他器件:LP3992

大家好、

  •  电路系统方框图如下所示。 TLV703的输出波形可产生2.64V 的周期性输出峰值电压、间隔为204.5ms。 但是、当我们使用低功耗半模的 LP3992时、不会出现此问题。 LDO 输出波形和原理图显示在:下方
  • 放大后的峰值电压显示在:μ V 以下

      

  •  检查 LDO 的输入电压波形后、发现没有大毛刺和噪声、波形如下所示。

       

  •  之后、我抓取了 WiFi SOC 的波形、发现会有周期性的负载电流变化。 电流变化约为150mA、反向电流波形如下所示。

       

  •  现在、我初步确定峰值电压是由瞬态响应过慢引起的、并准备在输出端子上并联另一个4.7uF 电容器。
  1. 我的分析和改进措施是否正确?
  2. 是否有更好的改进建议?
  3. 您认为峰值电压的来源是什么?

 

 

此致

Zhihong Huangs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在我将输出电容添加到10uF、14.7uF 和22uF 后、 输出峰 值电压仍不会降低、大约为2.58V。

    此致  

    黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    这看起来像是负载瞬态响应。 请参阅数据表中的图14:

    从高负载电流到低负载电流、您在应用中看到的输出尖峰可能是由于布局中的寄生电感差异造成的。  

    这两个器件之间的差异可能只是不同器件设计中固有的负载瞬态响应能力。  

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    这看起来像是负载瞬态响应。 请参阅数据表中的图14:

    从高负载电流到低负载电流、您在应用中看到的输出尖峰可能是由于布局中的寄生电感差异造成的。  

    这两个器件之间的差异可能只是不同器件设计中固有的负载瞬态响应能力。  

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

     感谢您的回复。

    此致  

    黄威斯利