This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:启用

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958022/lm5069-enable

器件型号:LM5069

您好!

我想使用该 IC 中的使能功能。 我不需要任何 UVLO 或 OVLO 功能。

因此、减少组件数量(未遵循数据表中的示例)、我提出了该解决方案。

我希望在发布设计之前得到 TI 的确认、以便制作 PCB。

此电路的其他部分已在不同的系统中进行了测试、(使用 TI 电子表格)

此致

Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    原理图看起来不错。

    请使用产品文件夹下提供的设计计算器验证设计的 SOA 裕度。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的确认、请为 MOSFET 执行 SOA、所有计算均使用设计计算器进行、但 ENABLE、UVLO OVLO 输入除外。

    从原理图中可以看到、我们将 OVLO 引脚保持在7V 以下、并将其设置为5V。

    UVLO 引脚的额定 电压为100V、我们的工作电压低于55V (额定电压为48V)。

    此致

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    是的、设计计算器有助于验证 SOA 裕度。 它根据 Setp-3中的 FET 数据进行后台计算以计算 SOA 裕度

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slva673a/slva673a.pdf 中也提供了示例计算 

    此致、Rakesh