This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2540:TPS2540能够识别 USB3.0、但无法识别 USB 2.0

Guru**** 2575305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907738/tps2540-tps2540-can-recognize-usb3-0-but-can-not-recognize-usb-2-0

器件型号:TPS2540

大家好、

我的客户正在使用 TI 的 TPS2540作为 USB 3.0接口的充电电流限制芯片。

该电路如下图所示。

2540的 CTL1、CTL2和 CTL3均设置为高电平、而2540的5V 输出也是正常的。

当 TPS2540被连接至 PC (TPS2540为从器件)时、它可以更新来自 PC 的数据。

当 TPS2540连接到 USB 2.0 U 盘(TPS2540是主盘)时、它无法识别 U 盘。  

但是、从电路板上移除 TPS2540时、可以识别 USB 2.0 U 盘。

这是连接到 TPS2540时的 DM 和 DP 波形。

引脚10 DP:

引脚11 DM:


您能否帮助查看电路是否存在问题? 谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    您能否同时捕获 DP/DM/VBUS 信号进行直接比较。

    此外、检查 CTL1、CTL2和 CTL3信号以确保这些信号也保持高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Adam:

    VBUS 为5V、CTL1/2/3均为高电平。

    DP 和 DM 如上所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amelie

    我想看看同一波形上的 DP/DM/VBUS。 请在同时捕获所有这些测试点的情况下重新进行测量。  

    此外、您是否同时将 TPS2540用作 DFP 和 UFP? TPS2540被设计成在它只是一个 DFP/SOURCE 的应用中工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Adam:

    我知道 TPS2540是 DFP。

    但是、当自动驱动头单元连接到 U 盘时、  TPS2540  完全  用作 DFP、而 U 盘为 UFP。